This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ28Z610:BQ28Z610报告 OVP 错误

Guru**** 2552940 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ28Z610

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1026360/bq28z610-bq28z610-reports-ovp-false

器件型号:BQ28Z610

你(们)好

   我的客户对  BQ28Z610有疑问、他们 将其用于2S 电池组。  

   1、电池组在充满电后的电压为8.65V、 电池组离开电池组超过8小时(请勿插入适配器、无负载)、某些电池组的电压变为 8.3V、充电 MOSFET 关闭、  电量监测计寄存器的状态显示电池 OVP。  但是、它们将电池的 OVP 阈值设置为4.4V、测量仪表显示电池的电压为4.3V。  

    2、对于其余8个似乎没有受到保护的电池组、客户使用对讲机(EE)模拟电池组周围的 EMI 干扰。 频段为136-174MHz 和350-520MHz。  干扰过后、立即找不到保护措施、但 在离开 一段时间后、 这8个电池组中的5个 显示电池 OVP、Q3关闭;

    您能就此问题提供一些建议吗?

  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Harry、

    应尽可能地屏蔽敏感电池走线、使其免受 EMI 的影响。 如果您为电池组充电至8.65V、并且 COV 设置为4.4V、那么设置 COV 保护并关闭 CHG FET 不需要太多的干扰或电池不平衡。

    他们是否观察到、在没有引入 EMI 时、所有8个封装都没有启用保护?

    此致、

    Wyatt Keller