This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[FAQ] [参考译文] [常见问题解答] TPS62903:Vout 偏离预期值的原因?

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS62901, TPS629210-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1026597/faq-tps62903-reasons-for-vout-variations-away-from-the-expected-value

器件型号:TPS62903
主题中讨论的其他器件:TPS62901TPS629210-Q1

TPS62901/2/3降压转换器中输出电压变化的一些原因是什么?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    影响 TPS62x 降压转换器输出电压精度的因素有几个、包括 R1和 R2的选择、稳压精度和布局。

    R1和 R2的选择

    选择这些电阻器时的一个设计挑战是效率和反馈稳健性之间的权衡。

    R1 + R2具有高电阻的主要优势在于它可以提高轻负载下的效率。

    否则、使用较低电阻值的好处包括:

    1. 降低了对热噪声、开关噪声和传导噪声的敏感度
    2. 由于 FB 引脚泄漏电流、输出电压精度更高

    通常、数据表将在应用手册部分中列出一个或两个电阻器的最大值。 例如、对于 TPS6290x、R2的建议最大值为400kΩ Ω。 但是、对于 TPS6291x 用于低噪声和低纹波应用的另一种情况、建议使用小于5kΩ Ω 的 R2。 R2的可接受值范围通常为1k Ω 至100m Ω,具体取决于最终用例和设计要求,如轻负载效率、输出精度和噪声抗扰度。 确定 R2后、使用从 Vout 到 VFB 的分压器公式选择 R1。

    TPS62901/2/3和 TPS629210-Q1等许多较新的中输入电压(3-17V)低电流(<6A)降压转换器也具有 VSET 选项、在该选项中、可以使用从 VFB 到 GND 的一个外部电阻器设置输出电压、并利用内部反馈网络。 为了设置电阻反馈网络、建议始终使用1%电阻器来获得最佳的输出电压精度。

    调节精度

    如果输出电压高于或低于预期值、另一个要考虑的因素是器件的反馈调节精度。 通常、数据表将列出反馈引脚(FB)上的调节精度、该引脚可能在数据表中列为 VFB。 这有助于解释它们可能是预期值和测量值之间的差异。 通过在选择反馈电阻器 R1和 R2时对其进行调整、还可以确保不会由于该容差而达到最小输出电压。

    布局

    电阻反馈网络的布局对于确保精确的电压调节至关重要,因此电阻器值选择不是唯一的设计选择。 对于电阻反馈网络的布局、最佳做法是在尽可能靠近输出电容器的位置使用开尔文连接、以降低 SW 节点和电感器的开关噪声。 这是由于这些布线具有较高的 dv/dt 性质、会将电容耦合产生的噪声引入电阻反馈控制环路。 在测试制造的 PCB 板时、另一个布局提示是确保正确进行所有反馈连接、并且没有影响反馈电阻器的残余磁通。

    要了解有关电阻反馈注意事项的更多信息、请查看此应用手册 :https://www.ti.com/lit/an/slyt469/slyt469.pdf