This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[FAQ] [参考译文] [常见问题解答] TPS62130A:如何使用电源正常(PG)引脚?

Guru**** 2386620 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS62130, TPS62130A
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1026593/faq-tps62130a-how-to-use-the-power-good-pg-pin

器件型号:TPS62130A
主题中讨论的其他器件:TPS62130

PG 引脚的用途是什么?TPS62130和 TPS62130A 之间有何差异?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TI 的许多 TPS62x 系列降压转换器中使用的电源正常(PG)引脚能够发出信号,指示在器件正常运行时输出电压是否仍在供电。 PG 引脚是一个开漏输出、这意味着它通常是一个高阻抗输出、除非当器件通过 Vin 供电时满足将引脚驱动为低电平的条件。 要使用 PG 引脚、需要一个连接到正电压轨的上拉电阻器。 通常使用 Vout、但可以实现任何小于额定最大值的正电压。 如果未使用 PG 引脚、建议将其连接到 GND 或保持悬空。 对于 TPS62130 (A)、选择上拉电阻器将流入 PG 引脚的电流限制为最大2mA。

    特定于器件的示例

    对于 TPS62130、遵循以下逻辑表来确定 PG 何时跟随上拉电压电平或被拉低至 GND。

    VTH_PG 是具有迟滞的电源正常阈值电压。 触发 PG 为低电平的唯一条件是输出电压降至其稳态值的90%以下。  一旦输出电压上升到95%以上、PG 引脚将处于高电平、因为高阻抗输出会导致上拉电阻器上没有压降。 请务必注意、如果在此模式下使用外部电压轨、即使输出电压因关断、UVLO 或热关断而关断、PG 也会保持高电平。

    对于 TPS62130A、使用以下逻辑表。

    TPS62130A 和 TPS62130的 PG 引脚之间的主要区别在于、A 版本可用于在热关断、UVLO 和低 EN 条件下通过 PG 引脚主动对 Vout 进行放电。 否则、这两个器件可与引脚对引脚兼容互换。

    对于使用 PG 引脚的应用、建议使用 A 版本、因为该版本可根据逻辑表提供更好的功能。 TPS6290x 是此器件的较新版本、建议使用 TPS62130 (A)作为标准功能来实现低 PG 状态。 TPS6290x 遵循以下逻辑表:

    通常、器件的数据表将提供有关哪些条件会导致器件处于低阻抗或高阻抗 PG 状态的指导。

    有关 TPS62130A 和 TPS62130之间差异的更多信息 ,请参阅以下应用手册:www.ti.com/.../slva644.pdf。

    有关使用 TPS621xx 系列进行排序和跟踪的信息,请访问 :https://www.ti.com/lit/an/slva470a/slva470a.pdf

    有关使用电源正常线的 TI 培训: https://training.ti.com/combining-power-good-signals