This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54361:绕过输入电压至输出

Guru**** 2506805 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS54361

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1024435/tps54361-bypassing-the-input-voltage-to-output

器件型号:TPS54361

当输入电压 达到30V 时、能否使用旁路 P 沟道 MOSFET 将输入电压旁路至输出。
或任何其他逻辑来实现这一点是值得欢迎的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Anusha、您好!

    TPS54361的输入范围和输出电压是多少?

    B R

    Andy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Andy:

    输入为30V。
    输出电压可通过电位器在10V 至30V 范围内变化。
    因此、当输入为30V 时、我能否通过禁用 TPS54361 并使用 MOSFET 旁路输入电源以输出30V 的输出电压。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Anusha、您好!

    当然、您可以这样做、最好 柔和地打开 PFET、以避免浪涌电流和可能的振铃。

    B R

    Andy