Other Parts Discussed in Thread: BQSTUDIO, EV2400
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ76952EVM 主题中讨论的其他器件:BQSTUDIO、 EV2400
尊敬的 TI 团队:
我有一个使用 BQ7695204的 BQ7699052EVM 板。 当我使用 BQStudio 通过命令 SWAP_TO_I2C 将默认通信从 SPI 更改为 I2C 时、
我在下面得到了错误

当我连续发送命令时、它有时会成功。
在还原中、当我从 I2C 更改为 SPI 时、只需一次性发送命令 swap_to SPI、就可以成功完成
我使用 BQStudio 版本:1.3.104、EV2400工具固件版本:0.32
请帮助我检查此问题。
谢谢。