请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:UCC27710 主题中讨论的其他器件:TIDA-01606、 TIDM-02008、 PMP40690、 TIDA-010210、 TIDM-1007
您好!
请注意,以下问题已经提出了4个星期,没有任何有用的答案。 另请注意、我们在 数字控制器 C2000 MCU 论坛上提出了该问题、他们将我们介绍到此论坛。
我们实施了参考设计 TIDM-02008、我们将对其进行测试。 该 设计是升压有源整流设计。 我们知道 TIDA-01606是另一种类似的升压有源整流设计。
问题是、TI 是否有另一个本质上属于降压(或升压-降压)设计且具有 PFC 的参考双向有源整流设计? 如果是、请告知我们此设计、如果有多个设计、请告知我们。
此致
Sam