This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PWM 控制 SW reg 和 DCS Control 之间的最大输出电压差

Guru**** 2925360 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS56637

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1024562/maximum-output-voltage-difference-between-pwm-control-sw-reg-and-dcs-control

主题中讨论的其他器件:TPS56637

您好!

我想知道 将 DCS Control SW reg 的最大输出电压限制为低于通用 PWM 控制 SW reg 的具体原因。

此致、

开始

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、

    您正在查询什么设备?  请提供尽可能多的详细信息。   

    谢谢、

    ~Leonard  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Leonard

    感谢您的评论。

    我想知道以下这些牵引系列、

    ・TPS621x0A 系列(17Vin_max / 6Vout_max)

    ・TPS6290x 系列(17Vin_max / 5.5Vout_max)

    谢谢、

    开始

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     

    DCS 控制利用直接输出电压反馈和内部斜坡发生器、该发生器使用平均开关节点电压、必须将其保持在生成和利用该斜坡的放大器和比较器的线性区域内。  这些会产生输出电压范围限制。  该限制是特定器件设计选择和权衡过程的一部分、不是控制架构的固有限制。

    类似地、电压模式控制 PWM 器件实现电压前馈以根据输入电压自动调节斜坡、需要在稳压非常低的输出电压时的斜坡尺寸、输出电压范围、 以及设计中使用的放大器和比较器的线性范围。  因此、一些 VMC PWM 器件具有更有限的输出电压范围、以便更好地优化其设计、从而支持极低的输出电压和较小的占空比。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     

    请原谅我、虽然我认为我回答了您的问题、但我没有跟进更相关的问题:

    您是否需要一个与 TPS621x0A 或 TPS6290x 系列器件类似且能够支持更高输出电压的器件?  或者、您是否只是想了解这些器件为什么具有有限的输出电压工作范围?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Peter

    感谢您的评论、这对我很有帮助。

    我的问题实际上是出于好奇。 我经常举办开关稳压器在线研讨会、并介绍其中 PWM 控制和比较器控制的优缺点。 我想澄清一下、DCS 或 DCAP 的输出电压限制来自控制架构、这次不是来自控制架构。

    我真的很感谢。

    此致、

    开始

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     

    从一般意义上讲、不、输出电压限制不是来自控制架构、而是设计人员在开发 IC 时做出优化选择的结果。

    例如、TPS56637是一款6A D-CAP3模式控制集成 FET 转换器、其最大输出电压为13V、因为它具有不同的内部优化选项。

    https://www.ti.com/product/TPS56637 

    您在哪里举办在线研讨会?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Peter

    很抱歉耽误你的回答。

    最近、我们为初学者和 新毕业生举办了在线研讨会

    https://www.macnica.co.jp/business/semiconductor/events/texas_instruments/136719/

    谢谢、

    开始

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     

    感谢您提供链接和信息。  我很高兴能提供帮助。