This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS92692-Q1:模拟调光、无电压和 LED 闪烁

Guru**** 2549540 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1025793/tps92692-q1-analog-dimming-no-voltage--led-are-flickering

器件型号:TPS92692-Q1

您好!

我想使用具有模拟调光功能的升压驱动器。 因此、我将 PWM 引脚常数设置为3.3V、并更改模拟引脚的电压。

即使模拟电压低于阈值电压、LED 也会脉冲/闪烁。 此外、光输出不是恒定的。 LED 始终闪烁。

输入电压 18V 和输出电压50V。 LED 需要的最小电压为30V。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jens:

    您使用什么输出电流来驱动 LED、您是否遵循了数据表中的设计公式进行设计?

    谢谢 Tuan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tuan:

    输出电流为1、8A。 我使用了您的计算表作为基础、并使用您的数据表进行了仔细检查。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我检查 FAULT 引脚。 该引脚每36ms 切换一次。 我似乎有一个错误。 但我不确定哪一个。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jens、

    电容在100V 时的额定值足以支持50V 输出、因此您不必将电容串联到输出端、因为额定电压不需要这样做。

    信号 PWM_Nichia...如何驱动该引脚?  我假设这里是一个直流电压来命令 LED 上的电流。

    另一件事是、感应电阻器后面有大部分输出电容器。   如果您查看我们的数据表或 Excel 电子表格、输出电容器应位于 R21之前。  现在只需移除 C47-C50和 C55-C58。  然后向 D2的输出添加两个10uF 100V 电压。

    在表1的第22页的数据表页中、故障表明它是 LED 输出电流故障。  当 LED 电流超过设定电流的1.5时、会发生这种情况。  当您的环路不稳定或输出电容器置于 Rsense 之后时、会发生这种情况。

    您还应将 R28更改为0.027欧姆、R32为221K。  然后将 R32短路以进行测试。   

    谢谢 Tuan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tuan:

    为了安全起见、我需要使用串联的电容器。

    您是对的、分流器后面的电容器似乎是导致此行为的原因。 如果我理解正确、我需要在分流器之前增加该值、一切都很好。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jens、

    您在原理图中显示的100V 电容额定电压对于50V 输出的安全降额来说足够了。  我现在将关闭此主题、您可以通过回复它来重新打开它。

    谢谢 Tuan