This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5026:作为反激式控制器?

Guru**** 2387060 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5026, UCC28780, UCC28782, LM5023, UCC28600, UCC28742, UCC28704, UCC28740
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1025361/lm5026-as-flyback-controller

器件型号:LM5026
主题中讨论的其他器件: UCC28780UCC28782LM5023UCC28600UCC28742UCC28704UCC28740

大家好、

LM5026能否用于反激式拓扑、如下图? 如果不是、原因是什么?

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、H. Tian、

    LM5026是一款有源钳位反激式控制器。

    数据表第1页中的典型应用电路如下所示。

    T1的输出存在一些差异。

    可在此处找到 LM5026数据表:

    https://www.ti.com/lit/ds/symlink/lm5026.pdf?ts=1628277185268&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.ti.com%252Fsitesearch%252Fdocs%252Funiversalsearch.tsp%253FlangPref%253Den-US%2526searchTerm%253Dlm5026%2526nr%253D99

    可在此处找到适用于 LM5026的 EVM:

    https://www.ti.com/lit/ug/snva117a/snva117a.pdf?ts=1628277404654&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.ti.com%252Ftool%252FLM5026EVAL%253FkeyMatch%253DLM5026

    此致、

    Eric

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Eric

    感谢你的答复。

    我看到 LM5026的典型应用是正向电路(因此 T1输出端的散射)。 我的问题是:LM5026是否也适用于直流/直流反激式转换器? 您说、"LM5026是一款有源钳位反激式控制器"。 这意味着、我可以在反激式转换器电路中使用它吗? 很抱歉,我有点困惑。

    让我详细介绍一下我的应用:我的电路是直流/直流辅助电源、我想通过恢复漏电感能量来提高效率。 我希望避免使用高侧钳位 FET、如 UCC28780或 UCC28782中的典型应用。 我的应用是否有任何控制器?  

    谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、H. Tian、

    我在 TI 内部与 Hong Huang 建立了联系。  他是通常支持此产品线的专家。  所以、我要把这个线程转移给他。  谢谢、Eric

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您可以在反激式或正激式中使用 LM5026。 我对您的需求的理解是、您需要一个准谐振控制器。 如果是、您可以查看 LM5023或 UCC28600。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    对于 QR 反激式、您还可以考虑使用 UCC28740和 UCC28742。 如果您可以使用初级侧调整、则可以考虑使用 UCC28704。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    黄宏喜,

    感谢您的提示。 我使用次级侧调节(反激式变压器没有辅助绕组)、我的电路在 CCM 模式下工作、开关频率约为200kHz。

    另一个问题:有源钳位反激式通常使用高侧 FET 作为钳位。 与低侧钳位 FET 相比、有什么优势?

    谢谢

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    低侧钳位使用 P 沟道 MOSFET、该 MOSFET 驱动与 LM5026在同一基准上。 高侧使用 N 沟道 MOSFET、该 MOSFET 需要与栅极变压器或高侧 MOSFET 驱动器进行电压电平转换。 P 沟道 MOSFET 的成本通常大于 N 沟道。 但电平转换可能需要额外的成本。 很难找到额定电压大于200V 或非常昂贵的 P 沟道 MOSFET。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,黄宏

    非常感谢。