主题中讨论的其他器件: UCC28780、 UCC28782、 LM5023、 UCC28600、 UCC28742、 UCC28704、 UCC28740
大家好、
LM5026能否用于反激式拓扑、如下图? 如果不是、原因是什么?
谢谢你。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好、H. Tian、
LM5026是一款有源钳位反激式控制器。
数据表第1页中的典型应用电路如下所示。
T1的输出存在一些差异。
可在此处找到 LM5026数据表:
可在此处找到适用于 LM5026的 EVM:
此致、
Eric
您好 Eric
感谢你的答复。
我看到 LM5026的典型应用是正向电路(因此 T1输出端的散射)。 我的问题是:LM5026是否也适用于直流/直流反激式转换器? 您说、"LM5026是一款有源钳位反激式控制器"。 这意味着、我可以在反激式转换器电路中使用它吗? 很抱歉,我有点困惑。
让我详细介绍一下我的应用:我的电路是直流/直流辅助电源、我想通过恢复漏电感能量来提高效率。 我希望避免使用高侧钳位 FET、如 UCC28780或 UCC28782中的典型应用。 我的应用是否有任何控制器?
谢谢你。
您好!
低侧钳位使用 P 沟道 MOSFET、该 MOSFET 驱动与 LM5026在同一基准上。 高侧使用 N 沟道 MOSFET、该 MOSFET 需要与栅极变压器或高侧 MOSFET 驱动器进行电压电平转换。 P 沟道 MOSFET 的成本通常大于 N 沟道。 但电平转换可能需要额外的成本。 很难找到额定电压大于200V 或非常昂贵的 P 沟道 MOSFET。