This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS730:整个温度范围内的精度

Guru**** 2694555 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS730

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1026046/tps730-accuracy-over-full-temperature-range

器件型号:TPS730

大家好、

我是否可以询问 TPS730中的+/-2%精度是否在整个温度范围(-40~125C)内? 如果不是、那么整个温度范围内的精度是多少?

我想、正如数据表中所写的那样、只有25°C 时的典型值、最小值/最大值应该是-40/125°C?

谢谢。

此致、

利维亚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Livia、您好!

    是的、精度规格在整个温度范围(-40C 至125C)内。 请注意、最大规格不一定是125C、而最小规格是-40C。 即、温度变化的趋势可能是最小值为125C、而最大值为-40C 或介于之间。 该规格只是整个温度范围内与标称值的最小和最大偏差。

    此致、

    Nick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nick、

    了解。 感谢您的快速反馈!

    此致、

    利维亚