This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS62230:通过输出负载电流更改 SW-freq 的原因。

Guru**** 2502205 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS62230

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1024113/tps62230-the-reason-to-change-the-sw-freq-by-output-load-current

器件型号:TPS62230

您好!

根据 TPS62230数据表 P.19、图23、我们了解到开关频率随输出负载电流的变化而变化。  为什么要更改?   请告诉我们。  作为背景、我的客户希望减少 LDO 附近的纹波(10mV)。 但目标频率会因负载而发生变化。  这就是他问的原因。

谢谢、此致、
M.Hattori。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Motoyasu、

    TPS62230在更高的负载下具有更低的开关频率、以克服电路中更高的电阻压降。 TPS62230允许高达15uF 的有效输出电容。 如果客户低于该值、他可以添加更多输出电容器以降低纹波。

    此致、

    瓦伦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Motoyasu、

    还有其他问题吗? 我要关闭此主题。 您可以通过在此处发布您的评论来重新打开它。

    此致、

    瓦伦