This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC2895-Q1:UCC2895-Q1功能检查

Guru**** 2522770 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC2895-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1026403/ucc2895-q1-ucc2895-q1-function-check

器件型号:UCC2895-Q1

如果要检查 UCC2895-Q1功能是否正常、需要发送这些信号使其正常生成 PWM?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的卡森:

    您将内部误差放大器作为电压跟随器进行连接、并以正常方式连接电流感应信号、然后您可以通过向 EA+引脚施加固定电压来控制 PWM 比较器跳闸时的电流、如下所示。 VC 应在0.85V 至2.8V 的范围内、可控制0%至 Dmax 的占空比、但在0V 至5V 范围内运行不会损坏控制器。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你过得怎么样! 我需要向 CS 引脚发送多少电压?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您可以在没有 CS 信号或直接对 GND 短路的情况下进行开环测试。