This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPSM82822:是否将固定输出器件调整为另一个输出电压?

Guru**** 2502515 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1025852/tpsm82822-fixed-output-device-be-adjusted-to-another-output-voltage

器件型号:TPSM82822

大家好、

你好。

我们的客户需要可调节 TPSM82822SILR、但无法在任何地方使用。 为了解决1.1V (不作为固定输出类型提供)输出的问题、他需要进行一些确认。

是否可以将任何 TPSM82822xSILR 固定输出器件调节为其他输出电压? 他的假设是、这些器件使用固定 的内部电阻分压器。 如果可调版本通常使用的引脚可访问电阻分压器、则即使这是固定输出类型、也可以调整输出电压。 他的假设是否正确?

谢谢、此致、

艺术

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Art:

    您能否确认他是否正在为现有项目或原型构建寻找替代选项? 我们甚至可以在内部进行对话、以分享更多详细信息。

    根据我的知识、我们无法将现有固定输出电 压配置为1.1V 输出电压。 有一个内部反馈分压器、额外的外部 f/b 分压器电路的新基准电压至少为1.2V。 因此 Vout 将始终高于1.2V。

    尽管如此、我将与我们的模块专家再次核实、并在今天/明天之前与您联系。

    此致、

    Febin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Febin、

    感谢您对此进行深入研究。 客户没有提到他正在寻找替代方案。  但如果  TPSM82822SILR 无法配置为1.1V、则欢迎使用替代器件。

    谢谢、此致、

    艺术

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Art:

    因此、我也向设计团队确认了这一点。 我们无法将 TPSM82822xSILR (固定输出电压)配置为1.1V。

    如果您没有其他问题、我将继续并关闭此主题。    如果您同意、请点击 Resolved。

    此致、

    Febin