This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM51561H:原理图审阅

Guru**** 2387080 points
Other Parts Discussed in Thread: LM51561H
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1026009/lm51561h-schematic-review

器件型号:LM51561H

尊敬的 E2E 团队:

我们在设计中将 LM51561H 用作反激式升压转换器。 以下是运行条件-

1) 1)输入电压:18V 至32V

2)输出功率:65W (1.25A@54V)

3) 3)反激式变压器:连接变压器规格表。 如果需要进行任何修改、请查看并告知我们。

我要附上该设计的原理图和 BOM。 请查看并分享您的评论意见。

以下是我们的疑问:

1) 1)请告知我们如何在设计期间估算输入和输出缓冲电路组件值(R1、R2、C1和 C6)。

2) 2)根据我的计算结果、输出反射电压大约为14V、因此 MOSFET VDS > 32V +14V。 我们的假设是否正确? 此外、计算出的输出反射电压是否正确? 如果不是、请分享相同的公式。

3) 以下是所选二极管(SK320A R3G)的规格:

   a)重复峰值反向电压:200V

   b)反向电压(RMS 值):140V

根据我们了解的大于185V 的二极管反向电压。 SK320A R3G 是否适合我们的设计或需要进行更改? 如果是、请告知我们二极管的反向电压。

此致、

Aditya Kumar Singh

e2e.ti.com/.../LM51561H_5F00_Boost_5F00_BOM.xlsxe2e.ti.com/.../Boost-Regulator.pdfe2e.ti.com/.../LM51561H_5F00_Flyback_5F00_Transformer_5F00_Spec.xlsx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Aditya、

    缓冲器与寄生效应密切相关、因此在接收真实电路板之前很难计算出相应的值。 然后、可以相对容易地定义这些参数、请参阅此处: https://e2e.ti.com/blogs_/b/powerhouse/posts/calculate-an-r-c-snubber-in-seven-steps

    计算得出13.5V、因此 VDS 的最小值为32V+14V、但取决于允许寄生振铃的高水平、应使用60V 或80V 晶体管。

    二极管的额定电压似乎具有足够的裕量。 您是如何获得185V 的?

    一般而言、我建议使用快速入门计算器来查看原理图: https://www.ti.com/lit/zip/snvc240

    此致、
    Brigitte

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brigitte、

    感谢您的快速响应。

    我参考 SNVA866进行计算。 以下是该文档的链接:

    如何使用 LM5155设计隔离型反激式转换器(TI.com)

    第3.4节介绍了 MOSFET 的选择。 在计算最小值时 根据公式18得出的 VDS、由于 NS/NP 对于我们的用例而言是4、因此我将获得182V 的电压。 我在这里缺少一些东西、因为根据您的经验、我们有足够的裕度和计算最小值 VDS 为182V。

    请告诉我、在选择输出二极管时、我们是否需要检查二极管的峰值重复反向电压或 RMS 反向电压。

    我现在正在查看快速入门计算器。 如果您能分享您对原理图的评论、那将会很棒。

    请注意、

    Aditya Kumar Singh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Aditya、

    你的计算是绝对正确的,在我的头上我用1/4而不是4,请原谅我。

    老实说、我会使用电压更高的二极管、因为您也需要记住振铃、但您所需裕度的决定取决于系统的其余部分。 我会始终使用位于安全侧的 RMS 反向电压。

    原理图注释(请分享计算器的结果):
    -不要为栅极使用1k 电阻器。 这将阻止转换器运行。 1欧姆是更好的值。
    -我还会在 COMP 与 GND 之间添加一个电容器(仅在需要时作为占位符)。
    -如果需要、我会在 CS 引脚上添加斜率电阻器。
    -为了进行测试、我将添加打开或关闭抖动的功能。 尤其是 对于 EMI、最好能够启用此功能。

    此致、
    Brigitte