This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC256403:在参考文档 PMP40766中设计 LLC 转换器(Vo 标称值67.2V、10A)的变压器时有疑问

Guru**** 2771175 points

Other Parts Discussed in Thread: PMP40766, UCC256403

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1026159/ucc256403-doubt-while-designing-the-transformer-of-llc-converter-vo-nominal-67-2v-10a-in-reference-document-pmp40766

器件型号:UCC256403
主题中讨论的其他器件:PMP40766

尊敬的先生:

选择否 使用参考文档 PMP40766对 HBLLC 变压器设计的初级和次级匝数使用公式 VSEC=nsec*Ae*Bmax/delta T 作为次级电压钳位在输出电压 VSEC=Vout+Vf_diode 上。 这 是正确的方法吗??  

 如果是,如何确定 Δ T 的值?? 我是否需要考虑最小开关频率的计算方法,即1/2*fmin,因为我的开关频率从135k (40V,10A)到65k (67.2V 10A)不等。

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Arun、

    感谢您关注 UCC256403。

    您的公式正确。

    此处的 Δ T 是 Dmax、通常在 LLC 应用中设置为0.47、因为我们需要考虑一些死区时间。

    当您具有 LM、LR 和 Cr 时、您可以绘制 LLC 的增益洞穴、并根据洞穴选择最小频率。 确保不要让 LLC 在 ZCS 区域工作。

    下面是 UCC256403 Excel 计算器的链接,您可以自行下载并在其中添加参数,以查看 LLC 增益的洞穴。

    https://www.ti.com/product/UCC256403?keyMatch=UCC256403&tisearch=search-everything&usecase=GPN#design-development

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢主席先生的答复,根据你的建议,我 正在考虑将 delta_T 设置为 dmax/fswmin ,同时 谨记转换器不在 ZCS 中运行。亲爱的先生, 请确认它 是否正确?

    此致  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Arun:

    是的、您的理解是正确的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢主席先生解决了我的问题。