This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS7A25:当 OCP 和软启动时、电压超出规格(5V+5%)

Guru**** 2533770 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1026020/tps7a25-voltage-over-spec-5v-5-when-ocp-and-soft-start

器件型号:TPS7A25

各位专家、您好!

我的客户正在其 IPC 应用中使用 TPS7A2501。 请参阅下面的波形 OCP 和软启动周期。 在这两种情况下、电压似乎超出了客户的规格。 我想知道您是否可以帮助我们仔细检查我们是否有任何解决方法? 我可以离线向您发送原理图、敬请帮助检查我们是否可以添加 CFF 或其他外部组件来解决此过压问题。 非常感谢!

此致、

Ann Lien

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    CH1=Iout、CH2=Vout、CH4 =Vin

    软启动- Vout 波形

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    各位专家、您好!

    客户发现这可能与导通时间太短有关。 我们是否有 LDO 可以支持具有可调节 SS 时间的7V->5V/200mA 应用? 非常感谢!

    此致、

    Ann Lien

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ann:

    我不确定我是否理解"示波器轨迹"。 在该 OCP 事件期间、LDO 看起来会处于压降状态。 为什么 VIN 低电平(~5V)、直到 OCP 事件发生、然后达到~7V? 我感觉过冲会放大、因为在瞬态期间 VIN 未保持在压降区域上方。

    您可以离线向我发送原理图吗? 我将保持此线程打开、并在原理图之外继续提供支持。

    此致、

    Nick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nick、

    好的、我将向您发送原理图供您参考。 非常感谢!

    此致、

    Ann Lien