This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25123:LS/LDO 电压问题

Guru**** 2628425 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1026264/bq25123-ls-ldo-voltage-question

器件型号:BQ25123

大家好、

10mA 至20mA 时的 LS/LDO 压降是多少?

此致、

RJ

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ramon、您好!

    我在17mA 电流下运行了一个测试、而 LDO 在 VBAT->PMID 下运行、 压降电压  为~50mV。 LDO 输出设置为3V。

    此致、

    Nick