This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5163-LM5164DESIGN-CALC:效率随满负载电流 Iout 的变化而变化

Guru**** 2529560 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5164

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1025726/lm5163-lm5164design-calc-efficiency-changes-with-full-load-current-iout

器件型号:LM5163-LM5164DESIGN-CALC
主题中讨论的其他器件:LM5164

大家好、

这是客户的问题、我使用快速入门工具来分析 LM5164在 Vin=12V、Vo=5V、Io=50mA 时的效率

其他参数保持不变、更改电感器 LF 以分析 IO=50mA 时的效率。

但是、我还发现由满负载电流 IO 设置的电流范围将影响计算出的效率。

例如、当 LF=33uH 且满载电流设置为0.5A 时、50mA 时的效率为 82%、如下所示。

但是、 当 LF=33uH 时、满负载电流设置为0.1A、50mA 时的效率为 77%、如下所示。

我对  满负载电流 IO 设置的电流范围 为何会影响计算的效率感到困惑。  

影响这一结果的因素?

哪一个结果是正确的?

这是计算工具的显示错误吗?  

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    此计算器建议电感值、该值将导致负载电流的电感电流纹波为~40%。 因此、更改满负载电流 IO 会更改建议的电感器值。  

    对于较大的满负载电流 IO、为确保连续导通模式(CCM)、允许的最大电感器电流纹波将增加。 这意味着、为了确保器件在 CCM 下运行、一个值较小的电感器可被用于更大的负载电流。

    在您的条件下、该器件将在 PFM 模式下运行、在该模式下频率会发生变化以获得所需的输出。 假设所有其他条件保持不变、流经电感值较大的电流需要更多时间才能斜升至最小峰值电流限制阈值。 这种较长的斜坡时间会导致更多能量传输到输出端、因此器件无需经常开关(意味着较低的开关频率)、以确保输出电压保持稳定。 轻负载时、效率主要由开关损耗决定、因此较低的开关频率可减少开关损耗并提高效率。  

    此致、

    Harrison Overrurf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、建议的电感将随满负载电流值而变化。

    但是、我选择的实际电感是固定的。  

    为什么满负载电流的变化 会影响实际计算的效率?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    看起来这与电感磁芯损耗计算有关。

    计算器假设这是满负载电流 IO 时的电感器磁芯损耗。

    该计算器还假设在满负载时进行全频 CCM 开关、以进行磁芯损耗计算。  

    如果调整磁芯损耗、则两种情况之间的匹配效果会更好。 然而、对于0.1A 情况、转换器与33uH 电感器不在 CCM 中、因此第二个假设无效、磁芯损耗计算将略有偏离。

    此致、

    Harrison Overrurf