This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS22959:TPS22959替代产品

Guru**** 2513185 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS22959, TPS22962, TPS22969, TPS22961

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1026284/tps22959-tps22959-alternatives

器件型号:TPS22959
主题中讨论的其他器件: TPS22962TPS22969TPS22961

大家好、我们目前正在寻找 TPS22959的直接替代器件。我们所需的电流为4A。 如果可能、我们不希望对布局或原理图进行任何更改。

从原理图、布局和功能角度来看、以下 IC 是否与 TPS22959相同(忽略电流限制和 Rdson)?
TPS22962
TPS22969
谢谢!
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Daniel、您好!

    此外还有 TPS22961;但是、最大输入电压为3.5、这对于您的应用而言可能太低。 封装、尺寸、引脚间距和引脚布局都相同。 它们与 P2P 兼容并具有相同的功能。  

    此致、

    Kalin Burnside