This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5022:使用 TL431+光耦合器时的 FB 引脚

Guru**** 2523700 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5022, TL431

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1025546/lm5022-fb-pin-when-using-tl431-optocoupler

器件型号:LM5022
Thread 中讨论的其他器件: TL431

您好、TI 工程师

我想知道在使用 TL431 +光电补偿电路时将 LM5022的 FB 引脚接地的原因

光耦合器输出采用共发射极配置、在控制反馈方面具有正确的信号极性。

在这种情况下、通过将 FB 引脚接地来"禁用"内部运算放大器。 您能详细解释一下吗?  

参考文献: www.ti.com/.../tidrf08.pdf

谢谢

是的

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ye、

    误差放大器的功能在次级侧的末尾已经存在(将输出电压与基准电压进行比较)。 可以在 IC 中使用误差放大器、但为什么要添加第二个误差放大器级? 因此、来自光耦合器的信号可用于直接驱动 COMP 引脚、从而在一定程度上提高系统的响应速度。

    此致、
    Brigitte

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brigitte

    LM5022内部的5k Ω 电阻器似乎用作上拉电阻器、与光耦合器的输出、RCM 和 CCM 配合使用、作为光耦合器初级侧的补偿网络。

    我不确定运算放大器如何在 LM5022内部工作。 因为 FB 为0V、且参考电压=1.25V。 运算放大器的输出将在正电压输出时饱和。 这将如何影响 COMP 引脚电压? 运算放大器将仅在 COMP 引脚处提供失调电压。 因此、在小信号域中、只有 TL431和 OPTO 在 COMP 引脚处协同工作?

    请提供建议。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请看我的其他问题吗? 谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。