This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS745-Q1:EVM 与放大器;输出阻抗

Guru**** 2390755 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS746-Q1, TPS745-Q1, TPS746, TPS745

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1025940/tps745-q1-evm-output-impedance

器件型号:TPS745-Q1
主题中讨论的其他器件:TPS746-Q1TPS746TPS745

我正在寻找 TPS745-Q1的 EVM、以便能够测量输出阻抗。 但是、本站点列出了要使用的 TPS746-Q1 EVM。  

1) 1)这两个器件是否等效? 更重要的是、它们的输出阻抗是否相同?

2) 2) TPS745-Q1输出阻抗是否可用? 它是否随输出电压变化?

3) 3)是否可以用 TPS745-Q1替换 EVM 上的 TPS746-Q1、然后进行测量?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Jake、

    回答您的问题:

    这两个组件几乎相同。  TPS745具有500mA 的电流限制、而 TPS746为1A。  TPS745在100kHz 时具有45dB 的 PSRR、而 TPS746则更低(38dB)。  如果您要在系统中进行设计、最好使用 TPS745 IC。

    2.我们建议您在安装实际负载的情况下测量输出阻抗、因为负载将影响输出阻抗测量。  通过将 TPS746 IC 与 TPS745 IC 换用、您可以在 TPS746-Q1 EVM 上执行此操作。  该 EVM 专为任一组件而设计(它们具有相同的引脚排列)。  

    输出阻抗可能会随输出电压的变化而变化。  反馈电阻器设置输出电压、只需更改内部误差放大器的增益即可。  这会修改环路增益、并且也会对输出阻抗产生相应的影响。

    3、是的、如果我们要捕获此测量值、我们会这样做。  

    谢谢、

    斯蒂芬

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢您的快速且有用的响应。 我们将尝试将746换成745。

    唯一的问题是 IC 的尺寸-它将很难交换。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Jake、

    是的、我知道、我们定期进行这些类型的交换/安装。  我建议使用热气枪。  在器件上放置一些焊剂、然后在气流约为70°C 时将其加热到430C 左右。  您应该能够以这种方式将其卸下、然后安装新的 IC。  使用蒸馏水(如果使用水溶性助焊剂)和/或异丙醇对电路板进行返修后、请确保对其进行清洁。  

    谢谢、

    斯蒂芬