This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS7B69-Q1:与 NCV8730的比较

Guru**** 1081280 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS7B69-Q1, TPS7B84-Q1
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1025023/tps7b69-q1-comparison-with-ncv8730

器件型号:TPS7B69-Q1
主题中讨论的其他器件: TPS7B84-Q1

大家好、  

请您推荐 NCV8730ASNADJT1G 的替代解决方案并提供比较表吗?

我发现多个具有相似 EC 规格的器件、其中 TPS7B69-Q1是成本最低的器件。 我是否可以知道 SOT-23-5封装是否与 TSOP-5相同? 我比较了封装尺寸、但由于容差无法分辨。

谢谢、

斯卡莱特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、  

    我找到了比 TPS7B69-Q1更好的选择、TPS7B84-Q1、但唯一的缺点是价格。  

    TPS7B69-Q1价格: 0.232美元 | 1ku

    TPS7B84-Q1价格: 0.534美元 | 1ku

    名称 NCV8730ASNADJT1G   TPS7B69-Q1 TPS7B84-Q1
    输出电流(最大值)(A) 0.15 0.15 0.15
    输出选项 可调节输出
    固定输出
    可调节输出
    固定输出
    Iq (典型值)(mA) 0.001. 0.015. 0.018.
    输入电压(最小值)(V) 2.7. 4. 3.
    输入电压(最大值)(V) 38. 40 40
    输出电压(最大值)(V) 24 5. 18
    输出电压(最小值)(V) 1.2. 2.5. 1.2.
    固定输出选项(V) 不适用 2.5、3.3、5 3.3.5
    热阻 θJA (°C/W) 142. 64.2. 50.8.
    约 价格(美元) 0.597美元 | 3ku 0.232美元 | 1ku 0.534美元 | 1ku

    如果您能告诉我可以使用哪些变量或哪些因素对您最重要、那么我可以查看是否有更好的建议。

    对于封装尺寸问题:

    SOT-23-5引脚: https://www.ti.com/lit/ml/mpds018o/mpds018o.pdf?ts=1628224240873&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.ti.com%252Fpackaging%252Fdocs%252Fsearchtipackages.tsp%253FpackageName%253DSO


    X:2.75 - 3.05 (在上面的链接中被称为"A")
    Y:1.45- 1.75  (在上面的链接中被称为"B")

    TSOP-5:

    www.onsemi.com/.../483.pdf


    X:2.85-3.15  (在上面的链接中被称为"A")
    Y:1.35-1.65  (在上面的链接中被称为"A")

    从我可以看到的结果来看、它们是相同的。

    请告诉我是否还有其他可以帮助的东西。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Youssef,

    感谢您的回复。 我向客户推荐了 TPS7B84-Q1、因为它还需要可调输出特性。 但是、客户想知道我们是否有 TPS7B8401的 DCY 封装? 我看到、对于 TPS7B84的固定电压版本、我们有引线式封装 DCY 器件、但可调版本没有。 他们需要对器件进行评估以进行紧急更换、因此引线式封装更便于焊线和评估。 他们没有时间在真实系统中重新进行布局和评估。  

    或者您还有其他建议吗?

    谢谢、

    斯卡莱特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、在 SOT-23封装方面、我们没有任何可调产品。  TPS7B84-Q1仅可在 DRB 封装中进行调节。 您是否需要 SOT-23封装? 另外值得一提的是、没有任何具有宽输入电压范围的 SOT-23选项。