主题中讨论的其他器件: TPS7B84-Q1
大家好、
请您推荐 NCV8730ASNADJT1G 的替代解决方案并提供比较表吗?
我发现多个具有相似 EC 规格的器件、其中 TPS7B69-Q1是成本最低的器件。 我是否可以知道 SOT-23-5封装是否与 TSOP-5相同? 我比较了封装尺寸、但由于容差无法分辨。
谢谢、
斯卡莱特
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
大家好、
请您推荐 NCV8730ASNADJT1G 的替代解决方案并提供比较表吗?
我发现多个具有相似 EC 规格的器件、其中 TPS7B69-Q1是成本最低的器件。 我是否可以知道 SOT-23-5封装是否与 TSOP-5相同? 我比较了封装尺寸、但由于容差无法分辨。
谢谢、
斯卡莱特
大家好、
我找到了比 TPS7B69-Q1更好的选择、TPS7B84-Q1、但唯一的缺点是价格。
TPS7B69-Q1价格: 0.232美元 | 1ku
TPS7B84-Q1价格: 0.534美元 | 1ku
名称 | NCV8730ASNADJT1G | TPS7B69-Q1 | TPS7B84-Q1 |
输出电流(最大值)(A) | 0.15 | 0.15 | 0.15 |
输出选项 | 可调节输出 |
固定输出
|
可调节输出
固定输出
|
Iq (典型值)(mA) | 0.001. | 0.015. | 0.018. |
输入电压(最小值)(V) | 2.7. | 4. | 3. |
输入电压(最大值)(V) | 38. | 40 | 40 |
输出电压(最大值)(V) | 24 | 5. | 18 |
输出电压(最小值)(V) | 1.2. | 2.5. | 1.2. |
固定输出选项(V) | 不适用 | 2.5、3.3、5 | 3.3.5 |
热阻 θJA (°C/W) | 142. | 64.2. | 50.8. |
约 价格(美元) | 0.597美元 | 3ku | 0.232美元 | 1ku | 0.534美元 | 1ku |
如果您能告诉我可以使用哪些变量或哪些因素对您最重要、那么我可以查看是否有更好的建议。
对于封装尺寸问题:
X:2.75 - 3.05 (在上面的链接中被称为"A")
Y:1.45- 1.75 (在上面的链接中被称为"B")
TSOP-5:
X:2.85-3.15 (在上面的链接中被称为"A")
Y:1.35-1.65 (在上面的链接中被称为"A")
从我可以看到的结果来看、它们是相同的。
请告诉我是否还有其他可以帮助的东西。
您好,Youssef,
感谢您的回复。 我向客户推荐了 TPS7B84-Q1、因为它还需要可调输出特性。 但是、客户想知道我们是否有 TPS7B8401的 DCY 封装? 我看到、对于 TPS7B84的固定电压版本、我们有引线式封装 DCY 器件、但可调版本没有。 他们需要对器件进行评估以进行紧急更换、因此引线式封装更便于焊线和评估。 他们没有时间在真实系统中重新进行布局和评估。
或者您还有其他建议吗?
谢谢、
斯卡莱特