This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS3852-Q1:0.5Hz WDI 时的 CWD 电容值

Guru**** 2520850 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS3852-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1026273/tps3852-q1-cwd-cap-value-for-0-5hz-wdi

器件型号:TPS3852-Q1

在我们的应用中、WDI 为0.5Hz (1s tick - 1s on 和1s off)、因此、要使用 TPS3852-Q1、选择的电容值为33nF (基于以下公式)。

需要 TI 确认以确保此配置(33nF)适用于0.5Hz WDI。

tWDU (µF 值)= 77.4×CCWD (μ s)+ 0.055 (s)
CWD 0.033 uF
tWDU (典型值) 2.6092 S
tWDU (最小值) 2.21782 S
tWDL (最大值) 1.50029. S
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    是的、您的计算结果看起来正确。  我计算出典型的 tWDU 值为2.6092秒。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Ben

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    没问题!  很高兴为您提供帮助、祝您好运!