This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMR33630-Q1:LMR33630-Q1 EVM

Guru**** 2652475 points

Other Parts Discussed in Thread: LMR33630-Q1, LMR33630, LMR33630ADDAEVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1026153/lmr33630-q1-lmr33630-q1-evm

器件型号:LMR33630-Q1
主题中讨论的其他器件: LMR33630

大家好、

DIN LMR33630-Q1是一款出色的新器件!

我在官方网站上看到了很多 LMR33630 EVM!
我应该向哪个用户申请 LMR33630-Q1 EVM、谢谢!

LMR33630ADDAEVM

LMR33630ARNXEVM

LMR33630CDDAEVM

LMR33630CRNXEVM

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    ADDA 为400kHz SOIC

    ARNX 为400kHz WSON

    CDDA 为2.1MHz SOIC

    CRNX 为2.1MHz WSON

    选择最符合您需求的选项。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Frank、

    明白了!

    我将为   400kHz SOIC、THX 选择 LMR33630ADDAEVM