This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] EV2400:EV2400固件更新程序:0.28至0.32

Guru**** 2511985 points
Other Parts Discussed in Thread: EV2400, BQ76952, BQ769142, BQ76942

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1025992/ev2400-ev2400-firmware-updater-0-28-to-0-32

器件型号:EV2400
主题中讨论的其他器件: BQ76952BQ769142BQ76942

你(们)好  

我是否可以知道 EV2400固件更新程序0.28和0.32之间有何区别? 0.32版本修复或改进了什么? 谢谢。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jack:

    版本0.32具有针对全新 BQ769x2产品系列(BQ76952、BQ76942、BQ769142)的一些更新。 这些器件支持 SPI 通信、因此新固件中添加了此协议。 此版本还提高了 HDQ 协议的稳健性。

    此致、

    Matt