This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS62170:最大输出电压问题

Guru**** 2811095 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS62170, TPS62160, TPS62125

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1026220/tps62170-vout-max-question

器件型号:TPS62170
主题中讨论的其他器件: TPS62160TPS62125

对于 TPS62170 (以及 TPS62160),最大输出电压列为6V。 是什么导致了这种限制? 是否有可获得9V 输出(例如12V 输入)的变通方法?

该器件类似于 TPS62125、后者具有较高的额定输出电压(高达10V)。 由于电源限制、我们正在寻找该器件的引脚兼容替代产品。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Steve、

    该限制是由 VOS 引脚的绝对最大额定值引起的。 由于它的额定电压为7V 最大值(并连接到输出电压)、因此超过该值时器件可能会损坏。  

    我没有听说过使用 TPS62170/60获得9V 电压的任何权变措施、因为 VOS 引脚在转换器的反馈环路中至关重要。  

    宽输入电压降压转换器可能有更多选择来获得9V 输出电压、但不要认为 TPS62125有任何引脚2引脚。

    谢谢、

    Joseph