This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMZM23601:用于6V 输出设计

Guru**** 2815505 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1025871/lmzm23601-used-in-6v-output-design

器件型号:LMZM23601

大家好、

你好。

我们的客户使用的是可调节输出版本、设置为6V。 遗憾的是、由于库存问题、他们无法采购任何此类器件。 因此、他们想知道他们是否可以使用5V 固定输出版本并使用分压器移动反馈电压以使其达到6V 输出?

他们已经使用 PSpice 对其进行了仿真、似乎可以正常工作。 这不起作用有什么原因吗? 输入电压为24V、器件为1A 器件。

他们注意到可调和固定版本之间的开关频率不同、但不确定这是否会与固定24V 输入不同(除了断电之外、它从不会降至低于该值)。

谢谢、此致、

艺术

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Art、

    让我与团队核实一下、然后返回给您。  

    此致、

    Harrison Overrurf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Art:

    是的、为了获得所需的6V 电压、他们可以使用具有分压器的固定5V 输出版本。  

    根据我的计算结果、他们可以添加一个与 FB 串联的外部291k Ω 电阻器以获得6V 电压。  

    此致、

    Harrison Overrurf