This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS544C25:TPS544C25RVFT

Guru**** 2390785 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1025802/tps544c25-tps544c25rvft

器件型号:TPS544C25

你(们)好

我们在设计中使用了 TPS544C25RVFT 直流/直流转换器、但现在我们在 PGOOD 引脚中遇到了问题、该引脚的输出显示为低电平、但我们正在获得适当的输出电压、因此请查看下图并尽快解决此问题。

我们在设计中未使用 SMBus 协议、因此请忽略

黄色标记引脚表示我们将根据输出降低、该引脚应为高电平。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请检查它是否未达到任何警告阈值(例如、过热、低侧 OC、高侧 OC、VOUT OV、 VOUT UV)、因为它们会导致 PGOOD 变为低电平、同时输出仍在运行。

    请注意、PGOOD 是一个开漏输出、因此需要一个上拉电阻器、我在原理图中没有看到这种情况。 此外、PGOOD 引脚上的电压不能超过7V 的绝对最大额定值。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的快速响应

    我们的设计中没有使用 I2C 来测量( 过热、低侧 OC、高侧 OC、VOUT OV、VOUT UV)?

    如果是、请告知我们如何测量。

    我们在设计中使用了上拉电阻、下图中还提到了与 PGOOD 引脚连接的信号。

    请找到所附的两幅图像。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您能否完成此计算器/核对表并将其发送给我进行审核?  

    e2e.ti.com/.../7752.TPS544C25_5F00_Calculator_5F00_Checklist.xlsx