This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMR33620-Q1:LMR33620-Q1 Tj 公式讨论

Guru**** 2520570 points
Other Parts Discussed in Thread: LMR33620-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1025952/lmr33620-q1-lmr33620-q1-tj-formula-discussion

器件型号:LMR33620-Q1

大家好、

我们可以使用 DIN LMR33620-Q1实现一个很好的新特性!

关于 Tj 公式、数据表会考虑哪些最坏情况? Thx
例如:组件误差、老化、温度偏差(125)℃等

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kygo、

    IC 功率损耗应使用最大输入电压和负载电流进行估算、Webench 是一款用于仿真的好工具。  

    应该在实际电路板上估算 θ JA、通常使用30C/W 作为起点。

    目标 Tj 应在 125C Tj 最大值以下具有一定的裕度(至少10-15C)

    B R

    Andy