This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25792:独立 PD 和 OTG/反向充电操作

Guru**** 2589265 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25792EVM, TPS25750, BQ25792

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1026011/bq25792-standalone-pd-and-otg-reverse-charging-operation

器件型号:BQ25792
主题中讨论的其他器件: TPS25750

 我们拥有 BQ25792EVM 和4S4P LiFePO4电池、并希望测试两个功能:

  1. 与 支持20V、3A 的外部 PD 充电器进行 PD 握手
  2. 在另一个 USB 端口上进行反向充电

对于#1、BQ25792 IC 是否能够单独执行 PD 握手/协商、而无需 TPS25750等其他芯片的帮助?  例如 、如果外部充电器支持、BQ25792本身是否能够"请求"外部充电器提供20V、3A 电流?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gelo、

    否  BQ25792没有用于正向/充电模式下 PD 通信的 CCX 引脚。  您将需要一个像 TPS25750这样的芯片。  请参阅

    https://www.ti.com/tool/USB-PD-CHG-EVM-01

     BQ25792可在反向/OTG 模式下通过 D+/D-引脚进行通信。

    此致、

    Jeff