This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS548D22:如何测试 TPS548D22的输出 UVP

Guru**** 2635015 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS548D22

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1026013/tps548d22-how-to-test-the-output-uvp-of-tps548d22

器件型号:TPS548D22

大家好、

我的客户是服务器云计算的供应商 Inspur Group。

他们在电路板中使用许多 POL、例如 TPS548D22、最近他们想要测试输出 UVP 和 OVP 的功能。

我知道我们可以 在 FB 引脚注入信号来模拟 OVP 输出、然后测试 SW、PG 和输出等的波形。

但我不知道如何测试输出 UVP、 如果使用相同的信号注入方法、我认为这可能会导致大量的输出过压、进而可能损坏下游负载。

因此、请帮助我检查、我们如何测试输出 UVP 功能。

此致、

刘德华

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Andy:

    您的客户在测试 TPS548D22时有哪些设备和/或限制?  

    测试 UVP 的一种方法是:

    1.打开部件电源

    2.将 VOUT 节点上的电子负载设置为恒压模式、使负载调节到的电压接近数据表中指定的反馈欠压条件

    3.在示波器上,至少测量输出电流、PGOOD 和 VOUT。  

    4.在恒压模式下调整电子负载的电压设置,直到 PGOOD 被置为无效。 测量 PGOOD 去置为无效的时间点的输出电压。 这将是您的欠压情况。 使用示波器上的数学函数、也可以计算反馈电压。

    此致、

    Alec Biesterfeld