This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS7A85A:TPS7A85与 TPS7A85A

Guru**** 2814565 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS7A85A, TPS7A85

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1025534/tps7a85a-tps7a85-vs-tps7a85a

器件型号:TPS7A85A
主题中讨论的其他器件:TPS7A85

尊敬的团队:

您能否在简短的表格中总结 TPS7A85和 TPS7A85A 之间的差异

此致、

NIR

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    NIR 您好、

    请参阅下表。

      TPS7A85 TPS7A85A
    AEC Q100标准
    输出选项 可调节输出、可编程输出 可调节输出、可编程输出
    输出电流(最大值)(A) 4. 4.
    输入电压(最大值)(V) 6.5. 6.5.
    输入电压(最小值)(V) 1.1. 1.1.
    输出电压(最大值)(V) 5. 5.1.
    输出电压(最小值)(V) 0.8. 0.8.
    固定输出选项(V) - -
    使能 是的 是的
    电源正常 是的 是的
    输出电容器类型 陶瓷 陶瓷
    PSRR @ 100KHz (dB) 25 25
    噪声(uVrms) 4.4. 4.4.
    精度(%) 1 0.75
    VDO (典型值)(mV) 150 150
    Iq (典型值)(mA) 2.8. 2.8.
    热阻 θJA (°C/W) 35. 43.
    最小封装面积(mm2) 12.25. 12.25.
    封装类型 VQFN VQFN

    此致、

    Prakash L

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Prakash、

    我们是否在 TPS7A85A 上实施/更正了任何其他功能?

    此致、

    NIR。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    NIR、

    是- TPS7A85A 改进如下:

    与 TPS7A83/4/5引脚相同且功能/规格相同

    更好的噪声(4uVRMS)

    –增量改进与 TPS7A85相比

    负电压启动

    –简化的多轨定序

    VIN、VBIAS 和 EN 之间无排序要求

    5.反向电流额定值

    此致、

    Prakash L