This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP5860EVM:LP5860 EVM

Guru**** 2813665 points

Other Parts Discussed in Thread: LP5860, USB2ANY

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1025803/lp5860evm-lp5860-evm

器件型号:LP5860EVM
主题中讨论的其他器件:LP5860USB2ANY

您好!

我最近购买了 LP5860 EVM 板、并从论坛安装了 GUI 软件 LP586x 0.6.0、安装完成后软件运行、我可以使用它来配置 EVM 板。 但问题是、当我关闭软件并尝试再次运行时、它不起作用、我尝试运行多次、但软件未运行。 请帮帮我。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Abu、  

    我的笔记本电脑中还安装了 LP586x 0.6.0。 只是为了澄清这一点、您是否双击了 GUI 图标、但没有弹出任何内容? 您可以通过一些方法来解决计算机上的此问题。  

      1.拔出 USB2ANY 和笔记本电脑之间的连接

      2.右键单击 GUI 图标,然后选择“以管理员身份运行”

      3.按  Ctrl+Shift+Esc 组合键查看任务管理器是否 有 nwjs 正在运行(如果有,请结束任务)

      4.如果以上任何一项都不能正常工作,只需重新启动计算机即可  

    此致、  

    Aaron Bing

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Aaron、

    感谢您的帮助、但我尝试了您的解决方案、但它仍然无法运行、没有弹出任何内容。

    此致、

    Abu Bakr Zaied

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Abu、  

    我很高兴。 此时,我假设问题是由于计算机的软件兼容性造成的。 您可以尝试在笔记本电脑上重新安装 EVM、或者只需在另一台计算机上安装(如果有)即可。  

    此致、  

    Aaron Bing

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Aaron、

    我在另一台计算机上安装该软件,它运行良好,我认为第一台计算机存在兼容性问题。

    感谢你的帮助!

    此致、

    Abu Bakr Zaied