This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS929120EVM:执行 Windows 应用程序时出现问题

Guru**** 2513185 points
Other Parts Discussed in Thread: USB2ANY

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1024494/tps929120evm-problem-with-executing-windows-app

器件型号:TPS929120EVM
主题中讨论的其他器件:USB2ANY

你(们)好

我在我的 win10计算机上安装了 GUI 软件、但它不会执行(不显示任何错误)

我尝试使用 Web 应用程序连接、收到以下错误

不支持 system-info-file 中名为"flexled"的接口。 请删除此条目并重试。"

 

PS:我使用 Web 应用程序更新了 USB2ANY 的特性

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您能告诉我软件未打开、或者无法连接到 EVM 吗

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Windows 软件无法打开

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    那么、您是说在您尝试打开 GUI 窗口时不会弹出它? 尝试右键单击并选择"以管理员身份运行"。 如果不起作用、请按 Ctrl+Shift+ESC、然后在任务管理器中检查.exe 程序。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、完全不会弹出、
    我还尝试了"以管理员身份运行"、但再次不会弹出
    我检查了任务管理器、它不在任务管理器中

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    显然、USB2ANY 连接不是 GUI 弹出的先决条件。 您可以尝试重新安装 EVM 程序。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我多次卸载并重新安装 EVM 程序

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您的计算机似乎缺少一些运行 GUI 的基本软件、请测试此部件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您能否提到我应该检查/安装哪些基本软件?

    无论 Windows 软件如何、我应该如何解决 webapp 中的以下问题?
    不支持 system-info-file 中名为"flexled"的接口。 请删除此条目并重试。"

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请更改计算机以尝试使用该软件、我们建议使用这种方法。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    软件在我同事的计算机上工作、他可以毫无问题地使用软件。
    您对解决计算机上的问题有何建议?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    所以、这是您的计算机问题。 我们无法解决您的专用计算机问题。

    也许您可以联系您的公司 IT 来支持此问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    关于软件问题、它也无法帮助我、因为它不会在没有任何错误的情况下弹出

    请给我一个提示、我如何解决 Web 应用程序问题

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您可以尝试使用 USB2ANY Explorer 来检查 USB2ABY 和计算机之间的连接。 如果它无法解决问题,我们对您的专用计算机没有任何想法。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    它可与 USB2ANY Explorer 配合使用

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这就是您的计算机问题。