This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC5350:Vcc1和 Vcc2电容检查

Guru**** 2771175 points

Other Parts Discussed in Thread: UCC5350

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1026106/ucc5350-vcc1-and-vcc2-capacitance-check

器件型号:UCC5350

大家好、

我的客户希望直接用  UCC5350替换 IFX 的隔离式栅极驱动器。  

在最近的设计中、存在一个问题、即 VCC1电容器为1uF、而 VCC2电容器为1uF+1uF+0.1uF。 但在我们的数据表中、我们建议 Vcc2使用10uF+0.22uF。

我们想知道、维持当前设计是否存在任何风险、就其电路板而言、 偏置电源输出位于 Vcc2引脚附近。 或者、您是否可以提供电容低于推荐值的其他测试结果? 谢谢。

此致、

小燕

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Xiaoying、

    这应该是可以的。 客户安装 UCC5350后,请他们测量 VCC2电源,以确保在开关事件期间电源轨上没有任何明显的突降。

    数据表建议以10uF 为例。 我们不知道客户为 IC 供电的电源,因此我们建议使用10uF 为 IC 提供重要的去耦。 这是系统要求、而不是 IC 要求。

    此致、

    Don