This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2456:电源设计评论

Guru**** 2813875 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS2456, TPS25947, CSD16403Q5A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1024175/tps2456-power-design-review

器件型号:TPS2456
主题中讨论的其他器件: TPS25947CSD16403Q5A

您好!

我们将 TPS2456用于12V 热插拔和 ORing 应用。
电流要求为1A
请查看随附的原理图并提供有价值的反馈。MOSFET 数据表也随附以供您参考。

此致、
Ashish Kumar Pandey
研究工程师
CDOT-Delhie2e.ti.com/.../2N7002_2D00_7_2D00_F.pdfe2e.ti.com/.../BSS84.pdfe2e.ti.com/.../Infineon_2D00_BSC0802LS_2D00_DataSheet_2D00_v02_5F00_02_2D00_EN_2D00_1825566.pdfe2e.ti.com/.../TPS2456_5F00_Review.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ashish、您好!

    感谢您使用 TPS2456并与 我们联系。 有一个集成 ORing +热插拔解决方案 TPS25947。 它将非常适合您的应用。 请查看 TPS25947并告知我们您的反馈。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Avishek:

    感谢您的回复并推荐  TPS25947。 我们将使用 TPS2456。请提供 有关原理图设计的反馈。

    此致、

    Ashish

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ashish、您好!

    我明天会回来。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ashish、您好!

    请参阅原理图上的观察结果。

    1) 1) CR5和 CR6的用途和器件型号是什么?

    2) 2) 始终建议使用 outA/B 处的肖特基二极管来钳制瞬态能量、并在热插拔控制器快速关断期间限制负电压偏移。

    3) 3) 电路板应使用单点接地方案。 两个通道的电流返回路径应尽可能相互隔离、并在一个点上连接在一起。 此外、敏感模拟接地(例如 RMONx 和 CTX 的接地连接)应该与电源路径接地分开运行。 有关更多详细信息、请参阅数据表中的"布局注意事项"部分、并尝试整合其中提到的所有建议。

    4) 4) R44和 R109可制成 DNP 组件。  

    5) 5) 5)我是否知道为何为12V 应用选择100V MOSFET? 有什么具体原因?

    6) 6)请分享最大输出电容值和有关启动期间负载的信息(如果有)、以计算启动期间的 MOSFET SOA 裕度。 这对于了解 PG\是否未用于启用下游负载非常重要。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Avishek:

    感谢您的详细回顾。

    请在下面找到答案

    这些是  用于齐纳保护机制的参考板 TPS2456EVM 器件。

    2.您能为其建议合适的器件

    已根据数据表布局指南更改接地方案

    4.R44和 R109现在为 DNP

    5.我们希望减少 BOM。您能建议更 便宜的替代产品吗?

    最大值 O/P 电容为44uF、负载为12V 至3.3V 转换器、工作于自动使能模式。

    此致、

    Ashish

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ashish、您好!  

    感谢您的反馈。

    1) 1) MBRM140G 可用作肖特基 二极管。 请放置两个肖特基二极管、一个位于通道1的输出端、另一个位于通道2、如 EVM 原理图(D1和 D6)所示。  

    2) 2) CSD16403Q5A 可能比 BSC0802LSATMA1便宜。     www.mouser.in 上 CSD16403Q5A 和 BSC0802LSATMA1的1ku 价格分别为0.852美元和1.72美元。 与   BSC0802LSATMA1相比、CSD16403Q5A 附带的 RDSON 要小得多。  

    3) 3)我是否知道12V 至3.3V 转换器的额定功率或该转换器的器件型号是多少?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Avishek:

    感谢您的建议。

    对于12v 至3v3转换、我们使用 的是 MPM3630GQV-Z

    此致、

    Ashish

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ashish、您好!  

    感谢您的回复。 请将 C70和 C80更改为10nF、以便在热短路、开始短路和电流限制期间具有足够的 MOSFET SOA 裕度。  μF 前面提到的输出电容值为44 μ F、建议将器件型号为 BSC0802LS 的 MOSFET 采用此建议。