This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMR14006:LMR14006 IFB 确认

Guru**** 2384840 points
Other Parts Discussed in Thread: LMR14006, TPS62175
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1025574/lmr14006-lmr14006-ifb-confirm

器件型号:LMR14006
主题中讨论的其他器件: TPS62175

尊敬的专家:

美好的一天!

我想确认 LMR14006 IFB 的限制、FB 电流有最小值还是最大值限制?   是否可以使用大于100K 的 FB 电阻?

与 TPS62175类似,我们  建议选择允许电流至少为5uA 的电阻值,但 对于 LMR14006,我们在数据表中找不到任何说明。

请帮助我确认,谢谢

BR、

Leon.Liu

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    [引用 userid="393273" URL"~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1025574/lmr14006-lmr14006-ifb-confirm ]LMR14006

    Leon、

    FB 电流是内部误差放大器输入电流,不会高于100nA,对于电阻器,建议为 Rfbb 使用10K 至100K 电流,Rfbr 可以通过 Rfbt=(Vout-Vref)*Rfbb/Vref 计算得出,对于 LMR14006,Vref 应为0.75V。

    Elena

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Leon、

    您还有其他问题吗?  如果没有、我将继续并关闭此线程。  

      如果您同意、请点击 Resolved。

    此致、

    Elena