This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28064A:针对 ZCD 引脚上内部钳位的最大电流额定值

Guru**** 2387080 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28064A, UCC28063
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1025356/ucc28064a-maximum-current-rating-for-internal-clamps-at-zcd-pins

器件型号:UCC28064A
主题中讨论的其他器件: UCC28063

您好!

我有疑问、您可能会澄清。

UCC28064A 数据表显示了一个典型应用、此应用使用一个值3mA 作为针对内部钳位的最大电流额定值。 我无法清楚地看到这种价值的形式。 我可以找到的唯一相关信息是在甲壳最大额定值表中。 它显示5mA 为最大持续电流。 但是、在建议的工作条件下、不存在有关最大电流的信息、而是有关与 ZCD 引脚串联的电阻器的信息。 除非指定了最大电压、否则我看不到该电阻器与最大电流之间的直接关系。
请您对其进行一些说明吗?

谢谢

Jesús μ A

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、耶稣、

    辅助绕组上的最大电压为 PFC 输出电压除以 PFC 电感器的匝数比。

    ZCD*和辅助绕组之间的20kohm-80kohm 只是为了将电流限制在3mA 以下、这是建议值。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    感谢您的回复。  

    我知道电阻器如何限制流经 ZCD 的最大电流。 不过、我的问题是、该器件的数据表指定的最大建议电流为3mA。 因为只有在针对典型应用完成计算时才会出现3mA 电流。  

    耶稣

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、耶稣、

    UCC28064A 基于 UCC28063进行开发、我查看 UCC28063的数据表、有关引脚说明、数据表重点介绍了此处的3mA。

    我相信、在创建 UCC28064A 数据表时、系统团队不会认识到这一点。

    很抱歉让你迷惑。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    现在一切都很清楚。

    谢谢  

    Jesús μ A