This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5155:LM5155反向应用问题

Guru**** 2535750 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5155

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1025984/lm5155-question-for-lm5155-inverting-application

器件型号:LM5155

大家好、

我们的客户希望将 LM5155用于反相应用、如下所示、您能帮助检查我们是否可以实现它吗? 如果没有、是否建议使用其他合适的解决方案? 谢谢。

输入电压:12V

输出电压:-7~-10V

输出电流:最大8A

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jacky、

    LM5155可用于此应用、但我建议使用反激式转换器来反转电压。

    如果客户不想使用变压器而不需要隔离、则需要使用降压控制器来产生负电压、而不是升压控制器。

    此致、
    Brigitte