This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25616JEVM:我们能否在温度 T3区域内保持从充电器提供 VSYS 电压?

Guru**** 2893030 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1025554/bq25616jevm-can-we-keep-provide-vsys-voltage-from-charger-in-temperature-t3-region

器件型号:BQ25616JEVM

先生,您好:

根据我们的测试结果、BQ25616J 停止开关、VSYS 电压由温度为 T3的电池提供。

此时、我们的电池电压约为4.15V。

测试流程如下所示。

1.电池电压约为3.6V,开始由 USB CDP 源充电。

2.将 PCBA 和电池放入处理室内,环境温度从25度上升到40度。 (我们的设置 T3至 T5为40度至55度)

3.在温度达到40度之前,电池电压约为4.15V。

当环境温度超过40度时、充电器停止充电、STAT 引脚保持低电平、VSYS 电压由电池提供。 (4.15V)

正确吗?

此时、VBUS 仍然通电、为什么 VSYS 电源不是来自充电器?

请帮助我们提供建议。

非常感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

     STAT 引脚在不充电时有什么作用?

    谢谢、

    宁。