This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 过流保护和过压保护

Guru**** 2387060 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS37
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1024525/overcurrent-protection-and-one-for-overvoltage-protection

主题中讨论的其他器件:TPS37

请推荐两种材料、一种用于过流保护、另一种用于过压保护。

1、过压、过流芯片输入电压范围最低电压不高于2.5V、最高电压不低于18V。

2、过压芯片:触发保护阈值可调范围为4-22V;

3、过流芯片:Ω 触发保护阈值可调范围为2-5A;

4、保护操作时间尽可能快。

5.芯片本身的启动时间尽可能短。

6.应用于 pice 卡电源模块。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Zhang、

    此问题应涉及 TI 的多个产品线。  问题2似乎是主管问题。  我建议使用 TPS37。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Zhang、

    还有其他问题吗?  如果没有、请点击"Resolved"继续关闭该主题。 谢谢!