This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5122:并行输出

Guru**** 2538950 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5122

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1024962/lm5122-parallel-outputs

器件型号:LM5122
主题中讨论的其他器件: PMP7969

您好、TI 团队、

我的问题是如何使用具有并联输出的 LM5122。 但具有不同的输入。 是真实的。 此应用程序涉及从差动输入为 GEL 电池充电。

谢谢 Tomas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tomas、

    感谢您考虑 TI 解决方案。  这是用于共享还是用于冗余?  让我用另一种方式来说明:  您 是否希望两个 LM5122电路同时运行以共享相同的负载、或者您只需要一个 LM5122即可使用一个带电输入同时运行、而另一个可以在第一个输入丢失时启动?   解决方案会有所不同。 请澄清您的要求、然后我们可以跟进正确的建议。

    谢谢、

    应用工程学 Yohao Xi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Xi、

    系统将在共享中工作、但资源不会始终可用。  :-)我认为这两个因素的结合。

    谢谢 Tomas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     您好、Tomas、

    那么、它包括2导通、一个是共享的、而另一个导通只是一个相位工作?

    如果您需要2个 LM5122、  则需要独立运行。 为电流共享的每个相位添加电流环路。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Qi、

    很抱歉、但我不理解您的答案。

    在我的案例中、有8个或更多独立源、每个源都需要一个直流/直流转换器。 这些源并非始终可用。 但是、如果它们可用、则请求是平衡负载。

    我喜欢 PMP7969设计(适用于汽车后备箱放大器应用的高效四相同步升压转换器参考设计)、但可能还有更好的选择。

    谢谢 Tomas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tomas、

    PMP7969 具有相同的输入电压、因此它是并联的、但如果您输入的电压不同、则需要添加额外 的电流共享电路。 例如压降电流共享。 (__LW_AT__输出电压随着负载的增加呈线性下降。