This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCD90320:IC 运行时、UCD90320的电流流入 Amon 引脚的大小。

Guru**** 2798555 points

Other Parts Discussed in Thread: UCD90320

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1025216/ucd90320-how-much-current-flows-into-amon-pin-for-ucd90320-when-ic-operating

器件型号:UCD90320

您好、先生、

我们能否知道有多少电流流入 UCD90320上的 Amon 引脚?

我们有一个3.0V 电源、使用511k 欧姆和 1M 欧姆将 UCD 上的电压分压为1.98V。

UCD 上电时、我们发现1.98V 分压电压下降了大约1V。

我们 认为、部分 uA 电流会流入 UCD 并导致电压下降、从而导致 UCD 上的测量电压偏差。

 当监控器电压变为高电平时、流入 UCD 的电流是否增大? 高位(监控器的高电压)意味着芯片内部有更多的 ADC 采样电路、所以电流增加了、这是正确的吗?
此外、我们还将使用兆欧姆来分压、因为我们需要节省电量以供电池使用。 此设计是否有任何建议?

非常感谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我会尽快找到答案和答案。

    感谢您使用该部件和为您的患者提供帮助。

    安妮非政府组织

    应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    AMOX 的泄漏电流高达2uA。 因此、兆欧姆电阻器对于器件而言过高。 请相应地调整电阻器值。

    泄漏电流不随输入电压变化、最大输入电压由 ADC 基准决定、即3.3V (内部)或3V (外部)。

    此致

    Yihe

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    您是否意味着在 UCD90320上电并使用它时、它将始终在 Amon 引脚上泄漏2uA 电流、这是正确的?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    使用 Amon 后最高可达2uA。

    此致

    Yihe