This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5116:关于 LM5116应用

Guru**** 2782575 points

Other Parts Discussed in Thread: UCC27714, LM5116, LM5146

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1025421/lm5116-about-lm5116-applicaiton

器件型号:LM5116
主题中讨论的其他器件:UCC27714LM5146

尊敬的专家

工作条件为:输入73~80VDC,输出71.5/20A。

目前、LM5116驱动器不足存在一些问题。 之前添加了图腾柱。 现在、我们要在 LM5116和 MOS 之间添加半桥驱动器芯片 UCC27714。

我们当前的原理图如下所示、请问如何连接? 能否断开 LM5116的 SW 引脚?或者 SW 脚是否连接到 UCC27714的 HS 引脚?我们不打算将 LM5116的 HB 连接到 UCC27714、后者将具有单独的电源。

请确认这是否可行以及如何连接 SW 脚部?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Gabriel、

    这似乎过于复杂。 如果您需要更高的驱动能力、请查看 LM5146 100V 控制器。

    此致、

    Tim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的专家

    1 μ A    0.8V  至 60V 可:输出电压  

    ---LM5146的最大输出为60V,我们的最大输出为72V,这是不能满足的。

    2:我们现在面临的问题是、具有12V 电源的原始电路将会破坏 LM5116;如果我们移除外部电源并在芯片内部使用7.4V 电源、则驱动电压将仅为5V ( MOS 的 G 极)、 驱动电压不够、PIT 将下降、因此我们需要添加半桥驱动。

    如果没有更好的建议、请回答我的以下问题:

    请确认以下答复:

    目前、LM5116驱动器不足存在一些问题。 之前添加了图腾柱。 现在、我们要在 LM5116和 MOS 之间添加半桥驱动器芯片 UCC27714。

    我们当前的原理图如下所示、请问如何连接? 能否断开 LM5116的 SW 引脚?或者 SW 脚是否连接到 UCC27714的 HS 引脚?我们不打算将 LM5116的 HB 连接到 UCC27714、后者将具有单独的电源。

    请确认这是否可行以及如何连接 SW 脚部?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Gabriel、

    您能否使用更低的栅极电荷100V FET? 100V 控制器不应需要150V FET、因为 SW 电压实际上限制在100V。 只需确保从 VCC 驱动 FET 的直流电流小于 VCC 电流限制(最小值15mA、典型值26mA)、其中每个 FET 的 Igate 为 Qg*Fsw。

    如果您使用外部驱动器、且 SW 电压小于100V、则可以将其连接到控制器(这样可以保持 SW 电压感应以实现死区时间控制和过零检测)。

    此致、

    Tim