This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS5430:PCB 设计审查

Guru**** 2794225 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1025738/tps5430-pcb-design-review

器件型号:TPS5430

大家好、

我们的客户希望申请对两个采用 TPS5430DDARG4的电源板进行 PCB 设计审查。 请参阅随附的原理图和 PCB 布局。  

感谢您的支持!

此致、  

Danilo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Danilo、

    对于24V->5V 原理图:

    对于24V->5V 布局:

    我建议直接连接、而不是散热。

    将 开关节点连接到 PH 引脚的走线非常细。 我建议使该迹线更厚。  

    输入电容器应具有更粗的布线、以将其连接到 Vin 引脚和 GND 引脚。

    有关示例布局、请参阅数据表。

    对于24V -> 12V 原理图:

     C148和 C149的值是什么?

    对于24V -> 12V 布局:

    与之前布局相同的注释。

    此致、

    Harrison Overrurf