This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM25149-Q1:单输出两相运行期间每个相位的 Iout 差

Guru**** 2537150 points
Other Parts Discussed in Thread: LM25149-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1025283/lm25149-q1-iout-difference-of-each-phase-during-single-output-two-phase-operation

器件型号:LM25149-Q1

大家好、团队、

我对 LM25149-Q1双相操作有疑问。

问:我们使用2个 LM25149-Q1单元作为单输出两相操作。 我可以问一下每个相位的 IOUT 差异是多少?

(例如、如果总输出为10A、则相 位可能会升至6A+4A 或7A+3A……)

谢谢、

Yuta Kurimoto   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Yuta、您好!

    两相中的电流共享可能会因 COMP 和 AGND 节点耦合的程度而异。

    紧密耦合的 COMP 和 AGND 将提供更好的电流共享。  

    星期一我回到实验室时、我可以与大家分享我们双相设计的初步结果。

    谢谢、

    -奥兰多

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Yuta、您好!

    我测量了一个双相电路板、电流匹配度大约为2%(7.99A 和8.18A)。 这将很快作为参考设计发布。

    一般情况下、电流匹配应小于或等于10%。

    希望这能有所帮助、

    -奥兰多