This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM2596:回顾

Guru**** 2629685 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1025736/lm2596-review

器件型号:LM2596

大家好、

我的客户  正在使用 LM2596S-12生成-12伏电源。 他们已按照数据表中提供的指南完成了布局。 请帮助 您查看此部分、特别是对于-12V 电压、 并分享 您的反馈。

PCB 层:使用4层 FR4材料

在设计时考虑到-12V 上的负载为200mA。

此致、Shinu。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shinu、

    确保使用与平面的直接连接、而不是散热。  

    应增大输出电容、有关建议的输出电容值、请参阅数据表中的表9-3。  

    数据表包含有关如何在反相降压/升压配置中使用该器件的信息(请参阅第8.3.3节)、因此也请务必参考。

    在这里、通过过孔将输出引脚路由到电感器不是最佳选择。 有关  此版本器件的良好布局示例、请参阅器件用户指南。  

    在进行这些更改后、请联系我进行另一次审核。  

    此致、

    Harrison Overrurf