This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS650864:电源管理论坛

Guru**** 2812305 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1025566/tps650864-power-management-forum

器件型号:TPS650864

您好!

如果使用 TPS65086401为 Xilinx Zynq US+ 3CG 器件供电、则 VCCINT 规格为:

VCCINT:0.825V (最小值)、0.85V (典型值)、0.876V (最大值)

但是、对于0.85V 输出、TPS65086401 BUCK2规格是什么?

它的容差是否为-30mV/+40mV?

但是、如果在这种情况下、它是否会违反 Xilinx Zynq US+规范?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的提问。 请务必注意、该规格涵盖了宽工作条件范围(-40C 至85C)以及宽输入电压范围(5.6V 至21V)。 在典型条件下、BUCK2输出范围可能表现更佳。

    此外、该产品极具竞争力、并且在历史上一直与 Xilinx Zynq UltraScale+产品系列成功配合使用。

    谢谢、

    Daniel W